This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:GM1和 GM2增益

Guru**** 2505425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257167/lm2673-gm1-and-gm2-gains

器件型号:LM2673

您好!

我需要分析或模拟波特图来解决可能的稳定性问题。 为了分析、我需要两个内部放大器的跨导。 我在 DS 中没有看到该信息。 如果有一个平均模型或其他仿真频率响应的方法、请告诉我。

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我可以找到 GM1=6.73E-4、或673uS。  不过、GM2似乎不是常数、而是增益补偿块的函数。  鉴于此设备已在20年前发布、我不确定该信息是否随时可用。 不过、我会向我们的设计团队咨询、并尽快回复您。   

    开发该器件的工程师在数据表的第8.2节中给出了详细的设计指南、以保持电路稳定性、希望该信息会足以帮助客户进行设计。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉、我已选中、但找不到供分析使用的 GM2。 此部件的定义是使用电感器和电容器选择表来限制设计以保持稳定。  是否可以使用阶跃负载进行仿真以验证稳定性?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您研究这个问题。 我们将进行实验来建立稳定性、并在可能的情况下测量波特图。 有了这些信息、我们就可以进行任何必要的调整。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通过测量验证了良好的相补角。

    为了完成本主题、我已经检查了为该器件创建的 PSPICE 模型。 需要注意的是、SPICE 模型通常是实际函数的近似值、这就是该模型用于 GM2增益的方法:

    GM2增益由分段线性函数描述、如下所示:

    VIN (V)、G (A/V)

    10V、1.48mS

    20V、673uS

    40V、480uS

    例如、15Vin 的增益将是1.077mS、通过插值计算得出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的更新。  这是一个很好的信息、希望其他客户可以从中受益。  

    我可以假设问题已解决、以便我可以关闭此处的主题吗?  您始终可以通过添加新帖子来重新打开它。

    此致、

    友好