This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:3.3V 至±14V 设计验证

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258631/tlv61048-3-3v-to-14v-design-verification

器件型号:TLV61048

大家好、

我希望 使用 TLV61048设计一个3.3V 至±14V 直流升压转换器。 我已查阅并基于 SLVAEJ3应用手册《 使用升压转换器生成负电压轨和正电压轨 》 TLV61048以及数据表《TLV61048采用 SOT-23封装的14V 输出电压非同步升压转换器》(修订版 A)(TI.com)中的应用部分中的设计

我曾尝试在 TI 的 PSPICE 中对此设计建模、仿真输出与我预期的不同:

电路原理图如下所示:

我不清楚这个问题是由电路设计还是 SPICE 仿真引起的。 有人能验证我的设计吗?

非常感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    很抱歉、TI.com 上用于 TLV61048的 PSpice 模型无法正常运行。

    您能给我发电子邮件吗?我可以给您发送一个模型吗?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复。 我的电子邮件是 js956717@student.ubc.ca

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    很抱歉,我发现它无法发送文件,因为.UBC 电子邮件阻止它。

    请找到库并尝试操作。

    e2e.ti.com/.../TLV61048.lib

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢你的评分 基于已经存在的瞬态模型导入提供的模型后、电路模型就可以正常工作了。 感谢您的帮助、非常感谢!

    此致!

    谢恩