主题中讨论的其他器件:LM76002、
大家好、
我的客户询问 TSS (软启动时间)。
定义为"CSS =开路、从 EN 上升沿到 PGOOD 上升沿"
在数据表中、 EN 上升定义为:

、PGOOD 上升定义为:
。
电源正常状态并不涉及时序。
那么、您如何定义软启动时间?
我的理解是"EN 达到1.2V"和"PGOOD 达到 定义电压(Vcc/2)的50%"之间的时间。
请告诉我。
谢谢。
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问 TSS (软启动时间)。
定义为"CSS =开路、从 EN 上升沿到 PGOOD 上升沿"
在数据表中、 EN 上升定义为:

、PGOOD 上升定义为:
。
电源正常状态并不涉及时序。
那么、您如何定义软启动时间?
我的理解是"EN 达到1.2V"和"PGOOD 达到 定义电压(Vcc/2)的50%"之间的时间。
请告诉我。
谢谢。
卢克
您好,弘佳
抱歉 、我已经测量了每个信号、如使能、PGOOD、Vout。
我们的设备如下
SYNC:高电平(FPWM 模式)
Css:0.047uF (典型值)
TSS:23.5msec (典型值)
负载:无负载
由于测量结果、TSS (= 28.55msec)不符合设置。
(即使允许 CSS 和 ISS 的变化、该值有点大)

我对这一结果有几个问题。
请回答我的问题。
・测量结果和设置为何不匹配?
・为什么 Vout 输出开始相对于使能存在延迟?
我认为 TSS 设置不是 EN 到 PGOOD、而是从 Vout 上升到 PGOOD 的时间。
请您再次确认 TSS 的定义吗?
此致
株式会社日立制作
所尊敬的 Taki:
以下时间构成 EN 变为高电平与 Vo 开始增加之间的延迟:
1. IC 配置时间:这是 EN 变为高电平和 SS 开始增加之间的时间。 (包括充电后超过 VCC_UVLO 的 VCC 电容器、充电后超过引导 UVLO 的自举电容器)
SS 偏移电压的充电时间。 SS 应在误差放大器输出电流源到内部 COMP 之前累积一些电压。
还能捕获 SS 以查看 SS 何时开始增加吗? 我还将查看我们的 EVM 并告诉您。
此致、
鸿嘉
尊敬的 Takin:
您可参考第12页的方框图查看 SS 和 VREF 都被馈入内部误差信号放大器、而具有较小值的放大器用作实际基准。 当 SS 小于 VREF 时、SS 是实际基准、Vo 跟随 SS 缓慢上升、这就是所谓的软启动。 这就是为什么将 SS 定义为从 SS=0到 SS=VREF 的时间的原因。
使用此器件时、您无需检查 SS 是否为设置值。 我的和您的测试结果都显示它与我们设置的完全相同。
希望它得到澄清。
此致、
鸿嘉