This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:如果双 USB-C 端口产品仅从 USB-C 接收电源、需要哪些跳线设置?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS65988DJEVM, TPS65988DK, TPS65988DKEVM, TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256776/tps65988dkevm-what-are-the-required-jumper-settings-for-a-dual-usb-c-port-product-that-receives-power-only-from-usb-c

器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988、LM3489、 TPS65988DJ、TPS65988DJEVM 、TPS65988DK

我们将生产具有2个 USB-C 端口的产品。  

本产品将在24V 直流电下运行、但我们将通过其中一个 USB-C 端口提供的任何电压(5V、9V、15V 或20V)生成该电压。

为了使产品正常工作、需要将其连接到主机 PC。  当仅连接到主机 PC 时、它将从该 USB-C 端口获得电源。

如果还通过"From Power Adapter"端口连接到 USB 充电器、则此端口应为产品供电。   

我们将包含一个可变稳压器、因此 当 USB-C 电源适配器有剩余电压时、我们可以为主机提供5V、9V、15V 或20V 电压。  

专门用于连接到主机 PC 的 USB-C 端口可接收和输送功率、以及处理 USB2数据通信。  第二个端口只接收电源。

如何使用 TPS65988DKEVM 来模拟我们的 PD 要求?  EVM 除了能为主机提供超出"供电适配器"端口上接收到的电压之外、还能完成所有其他功能。

请向我提供 EVM 跳线设置以及一个示例.prj 文件、我可以使用该文件在开始时根据要求进行修改。

谢谢。

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    我目前正在寻找创建和测试示例项目(.pjt)文件。 我也会确认 EVM 跳线设置、并尽快返回给您。  

    此致!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 对于这两个端口、我是否需要使用外部开关?对于仅接收电源的端口、是否可以使用内部开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    TPS65988EVM 开箱即用、具有适用于 TPS65988器件的跳线配置。 通过此配置、两个内部电源路径可配置为适合各个 Type-C 端口的发送器路径。 两个外部电源路径可配置为适合各个 Type-C 端口的接收器路径。

    我将"From Host"端口称为"Port A"、将"From Power Adapter"端口称为"Port B"

    端口 A 同时用于拉电流和灌电流、因此需要内部开关和外部开关来测试 EVM 上的 DRP (双角色端口)功能。

    由于端口 B 仅为受电方、因此您可以选择使用内部或外部电源路径。 无论您选择什么、都 可以通过项目文件对其进行重新配置、以用作接收路径。

    此外、默认跳线设置足以支持您的初始测试。 此信息位于 随附文档的第7页。  

     e2e.ti.com/.../TPS65988-Evaluation-Module.pdf

    希望这对您有所帮助!  

    此致!

    詹姆斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用灌电流路径的内部路径使端口 B 正常工作。  按如下方式设置跳线:

    我不能得到这样的东西工作。  我想以这种方式使用 PD 控制器、因为它需要的电路更少。  如果可能、我不想在端口 B 上包含外部开关。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供适用于这些跳线设置的.prj?  我已经有一个 E2E 线程、最终.prj 无法运行。  在提供的.prj 中、当连接到端口 A 时、内部和外部开关均已激活。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否能够提供之前在您的终端上不起作用的.pjt 文件?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TID1245322_5F00_2707_5F00_VT0.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按如下方式更改了跳线:

    然后、在查看信号时发现:

    绿色:PP_HV1

    黄色:外部 P-MOSFET 栅极电压

    蓝色:常见的 P-MOS 源极电压

    粉色:SYSPWR

    端口 A 连接到 NB 时会发生这种情况:

    当 USB 充电器插入端口 B 时会发生这种情况

    当充电器从端口 B 断开时会发生这种情况