This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-TPS54260MDGQTEP:EP

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258321/tps54260-ep-tps54260mdgqtep

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: LM5012LM5013

EP 降压转换器的最大输入电压范围为65V。

在我们的设计中、 TPS54260-TVS EP 放置在 TVS 二极管之后。

执行雷击测试时,将在 TVS 二极管后得到大约90V 的电压。 这些90V 直接输入到降压转换器 EP。

请确认 TPS54260-TPS54120us EP 能承受90V 的电压,如果不能,请提供一些解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果降压转换器的输入电压为90V、我们建议使用更高电压的器件。 输出电流要求是多少? 有关100V/2.5A 或100V/3.5A 额定值、您可以参考 LM5012或 LM5013。

    此致、

    鸿嘉