This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:规格检查

Guru**** 2543700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328383/lm5148-spec-check

器件型号:LM5148

1.最大值是多少 LM5148的占空比?

2.在 VIN = Vout 电压下长时间

LM5148可以像此输入电压10V/Vout 10V 一样运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    我们说明最大占空比为~99%。  在上述情况下、这意味着输出电压将为~9.9V。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    您能帮助检查 BLOW LM5148原理图以及是否需要调整

    输入电压9.5v~36V 输出电压9.5v /4A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您可以填写计算器电子表格以及您的要求、以便我准确查看随附的原理图、谢谢。

    e2e.ti.com/.../3443.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    您能帮助确认感谢吗?

    e2e.ti.com/.../LM25148-Quickstart-Calculator0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您填写电子表格。  看起来您的电路设计符合您的要求。  建议您在使用输入滤波器时注意数据表中详述的足够阻尼。   此外、还应确保密切注意数据表中详述的布局指南。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    它旁边的输入电容是150uF 客户主要想知道,当输入电压等于或小于输出电压时,输出电压可以下降或直通。 但输出必须能够在4A 电流下工作(以下波形)、这种情况是否可行?

    客户系统电源输入电缆长度(10M)和输出电压连接电缆长度(10M),plz 请参阅所附文件。
    器件 P-ON 电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    每个电缆长度的末端都需要阻尼电容器。  此外、应注意电容器 ESR、提供阻尼的是 ESR。   阻尼电阻的大小将取决于电缆和使用 sqrt (LP/CCeramic)的陶瓷电容器的寄生电感。  对于输入、假设有效电容为4.7uF、寄生电感为1uH、则需要~0.5欧姆的 ESR。

    此外、如果是具有足够阻尼且设计正确的电路、则应能够以4A 输出电流提供非常接近输入电压的输出电压。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    您能解释一下阻尼电容器的放置位置吗?

    原理图上是否有任何需要调整的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请参阅下面的阻尼电容器放置。 就在现有的低 ESR 输入电容器旁边、

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

     更新了布局原理图。

      LM5148电路原理图与阻尼电容.

      也是直流输入改进的阻尼电容器。

    1. 如果是直流输入、则添加 差模和共模、它有助于原理图?

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_IN.pdfe2e.ti.com/.../lm5148-Schematic-0302.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    阻尼电容器的电容需要至少比陶瓷(降额)其阻尼的电容高4倍。  建议使用47uF 的阻尼电容器。 可以调整 Rdamp 以适应工作台上一次。

    如果还有较长的电缆连接到功率级、请确保在输入端添加阻尼电容器。

    希望这对您有所帮助。

    David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    按照以下建议更新 LM5148原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请参阅与 C2978并联添加阻尼电容器。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    以下是客户建议的修改内容、请帮助确认

    1、根据规格公式和 MOS 管参数,Q49在电压为36V 时会过热。 建议将开关频率从500kHz 降低到150kHz (R3572的电阻从43.2K 调节到147K Ω)

    2.由于 TOFF_MIN=90nS、因此输入电压范围为9~36V、需要调整为10~36V

    3、根据规格要求 Rfb2的值为10m~Ω 20k Ω。 建议将 R3506/R3498从9.09k Ω 调整为10k Ω;将 R3501从90.9k Ω 调整为100k Ω;

    4.根据说明书中的公式、将电流检测电阻 R3497从10m Ω 调整到5m Ω。

    5.根据规格公式和 MOS 管的参数、将 C2973从0.1uF 调整到0.22uF

    6.根据规范中的公式、将输入电容 C2969/C2978从4.7uF/50V/X7R 调整为10uF/50V/X7R、并添加三个10uF/50V/X7R 电容器

    7.根据规格中的公式、补偿电阻 R3611从47.5K_1%调整为22k Ω 补偿电容器 C3021从0.01uF 调整为3300 pF 补偿电容器 C3022从220pF 调整为20 pF

    e2e.ti.com/.../LM5148RGYR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您可以遵循数据表中提供的计算、以满足您的规格要求。  在较低频率进行开关将极大地帮助减少损耗。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    开关频率和电流限制电阻设置是否正确?(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    计算正确、峰峰值纹波电流对我来说很高。 建议使用50% IOUT 的峰峰值纹波。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    开关频率设置为150kHz ,电流功率电感需要高达10uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    将需要在设计计算器中根据您的规格输入电感器值、并确保所使用的电感接近于其中建议的电感。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。