This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332362/tps25750-tps25750-problems

器件型号:TPS25750

您好!

我对 TPS25750的行为有几个问题:

1) I2Cm 总线不工作

在我的设置中、无法通过 I2Cr 和 I2Cw 命令访问 I2Cm 总线。
TPS25750以00:00:00:00正确响应 I2Cr 和 I2Cw 命令。
我将正确的数据发送到 TPS25750、但在 I2Cm 总线上没有发生任何情况。

 -如果 TPS25750处于补丁模式、是否禁止 I2Cm 总线访问?

 -如果 VIN_3V3未连接,是否禁止 I2Cm 总线访问? (我仅通过 VBUS 为 TPS25750供电、VIN_3V3未连接)

 -如果 TPS25750处于电池电量耗尽状态、是否禁止访问 I2Cm 总线?

2) DBfl 命令不工作

如果我向 TPS25750发送 DBfl 命令、则不会清除引导状态寄存器中的电池电量耗尽标志。

-这是因为我没有连接 VIN_3V3引脚吗?

-当电池电量耗尽时, TPS25750的功能是否受到限制? 还是完全正常运行?

希望能尽快收到您的反馈!

提前感谢!

此致、Peter。
工程精神

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您在 E2E 上取得联系、给我几天的时间来研究您的问题、我会在本周结束时给您回复。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     -如果 TPS25750处于补丁模式、是否禁止访问 I2Cm 总线?

    是的、您需要处于应用模式

    [报价 userid="225462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332362/tps25750-tps25750-problems "] -如果 VIN_3V3未连接、是否禁止 I2Cm 总线访问? (我仅通过 VBUS 为 TPS25750供电、VIN_3V3未连接)

     -如果 TPS25750处于电池电量耗尽状态、是否禁止访问 I2Cm 总线?

    -这是因为我没有连接 VIN_3V3引脚吗?

    否、您无需连接 VIN3V3即可成功运行 DBfg 命令。

    [报价 userid="225462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332362/tps25750-tps25750-problems ]-当 TPS25750处于电池电量耗尽状态时、它的功能是否有限制? 还是完全可操作?

    是的、器件提供的电压不会超过5V 合约。  

    与 I2C 事件类似、DBFg 命令将不会在 PTCH 模式下执行、您需要处于 APP 模式。 在 EVM 上进行测试时、当 VIN3V3未连接且 器件处于应用模式时、使用 DBFg 没有发现问题。

    谢谢。此致、

    克里斯