This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:需要有关使用 UCC28700的 SMPS 的帮助

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331364/ucc28700-need-help-with-smps-using-ucc28700

器件型号:UCC28700

大家好!

在审查具有 UCC28700的反激式电源设计时需要帮助。 我的设计规格符合以下标准:

- Vin = 60 V - 410 V (输入直流电压范围)

- Vo = 12 V/4 A (输出直流电压)

我使用了  WEBENCH 来提出设计、并使用了数据表中提供的相同电路:

我使用的组件:

RS1 = 105 kΩ

RS2 = 27.7 kΩ

RCS = 100 mΩ

RLC = 2.2 kΩ

CDD = 472 μ F

Np:10

NS:1

输出电容:1000 μ F

RPL:2KB

我还放置了一个与 CS 引脚并联的100 pF 电容器。

CBC 引脚 I 保持开路、但也尝试放置一个10 kΩ 电阻。

UCC28700应该在 VDD 达到21V 时开始切换、但它不工作。 电压远高于21V、达到大约25V、但转换器不会开始开关。 似乎操作进入了故障状态、我不知道为什么。

如果有任何关于如何解决这个问题的线索、我会很感激。  

提前感谢。