请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS65994BH
我们在 BR 上使用 TPS65994BH PD IC 时遇到了 DisplayPort (DP)问题。 我们已确认以下情况:
对于需要 DP 功能的器件、将 Type-C 插入端口 A 和 B 中没有响应。
GPU 和 CPU 端均已接收到 HPD 信号。
3.设备管理器中没有黄色频带。
4.USB 支持20G 的传输速度(对于40G 以上的传输速度、正在等待验证)。
充电时电力输送(PD)功能正常。
目前、我们怀疑 TPS65994BH 可能存在与 I2C3m 配置相关的问题。 这里、我们已经以旁路方式将 SBU1&2直接连接到 AUX_N&P (不使用 TS3USBCA410)、DP 功能正常工作。
我们已确认我们的自烧 PD 固件是有效的。 但是、尽管尝试了多次调整 I2C3m 设置、但没有改善。
请协助审查这一事项。