您好!
在 TPS748的数据表中、" VBIAS=5V 时的典型特性条件"可用于测试。 不过、VOUT 图6-17显示了电流限制曲线、说明了 ICL 和(VBIAS-Vout)之间的关系、图中注意到了 Vout = 0.8V、仅图6-17注意到 Vout=0.8V。 根据我的理解、这意味着图6-17曲线遵循 VBIAS 范围且 Vout=0.8V 固定值、这与电气条件完全相反。 您能帮助澄清图6-17曲线的确切平均值吗? 并有任何特殊原因在图表中写入 Vout = 0.8V? 谢谢你。
此致、
兰迪