This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:询问 TPS748的电流限制规格

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335245/tps74801-asking-about-current-limit-spec-of-tps748

器件型号:TPS74801

您好!  

在 TPS748的数据表中、" VBIAS=5V 时的典型特性条件"可用于测试。 不过、VOUT 图6-17显示了电流限制曲线、说明了 ICL 和(VBIAS-Vout)之间的关系、图中注意到了 Vout = 0.8V、仅图6-17注意到 Vout=0.8V。 根据我的理解、这意味着图6-17曲线遵循 VBIAS 范围且 Vout=0.8V 固定值、这与电气条件完全相反。 您能帮助澄清图6-17曲线的确切平均值吗? 并有任何特殊原因在图表中写入 Vout = 0.8V? 谢谢你。

 

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    在图6-17中、Vbias 不是静态值。 在  x 轴上的任何点、您都可以求解 Vbias。 例如、在 x 轴上1.5V 时、Vbias = 2.3V (1.5 + Vout = Vbias 或1.5V + 0.8V = 2.3V)。 图6-17中的波形使用一系列 Vbias 值来证明 Vbias 上较低或较高的电压不会影响整个温度范围内的电流限制。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    在静态值 Vbias = 5V 时、b/w 电流限制与(Vbias–Vout)之间的关系如何? 您是否有任何曲线或文档以了解详细信息?

    客户正在寻找电源轨 Vout = 1V、1.8V 和2.5V (Vbias = 5V)的 OCP 值。

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

     静态 Vbias 值没有电流限制曲线。  

    Br、

    埃林