This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:VSENSE 引脚开路或短路引脚检查

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, PMP20495
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332358/ucc28631-vsense-pin-open-or-short-pin-check

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: PMP20495

大家好、

我想检查与 UCC28631 VSENSE 引脚开路或短路引脚检查相关的一点。

如果 分压器 RTH 的 VIN 电阻小于10千欧、VSENSE 引脚是否检测为开路;如果 RTH>20千欧、VSENSE 引脚是否检测为短路?

那么、如果 RTH <10kOhm 或>20kOhm、UCC28631将停止启动?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    感谢您与我们联系。

    - VSENSE 引脚开路(或辅助绕组上分压器对的戴维南电阻大于20k、或这些电阻中的一个或其他电阻开路)

    - VSENSE 引脚短接至 GND (或辅助绕组上分压器对的戴维南电阻小于10k,或者这些电阻中的一个或其他电阻短接)

    因此、IC 会在启动时检查该情况。 如果违反 Rth、则通过上述条件检测到一个故障。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    感谢您的答复。

    我的客户将 UCC28631用于高侧降压应用。

    RA 通过二极管连接到 VOUT、而不是连接到辅助绕组。

    RA 和 RB 均为10k Ω+/-5%。 因此、Rth = 5k Ω。

    您认为这个 分压器可以吗?

    我的客户告诉我、 当 RA 和 RB 均为33千欧时、UCC28631未启动。

    我认为这意味着 RB 检测到的开路故障大于20k Ω。 您认为我的假设是正确的吗?  

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    是的、我认为原因是正确的。

    但使用 Rth 5Kohm 也可能是一个问题。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    感谢 您的评论。

    为什么您认为 Rth = 5k Ω 是个问题?

    我的客户应该为高侧降压应用选择多大的 RA 和 RB 电阻?

    此 致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    它可以正常保持在10-20k Ω 的范围内。 但该 IC 尚未在任何设计中作为高侧降压拓扑进行试用。 我们可能需要在实际设计中进行检查。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    我的客户的原理图看起来与 PMP20495类似。

    在前面的主题中、您提到 IC 基本上通过注入一些电流并测量电压电平来感应输入电压、从而进入有效的 thevenin 等效 Ra||rb。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166075/ucc28631-uv-detection-threshold


    如果是这种情况、那么在高侧降压拓扑中、我认为只有 Rb 会影响开路/短路引脚检查、对吗?
    由于注入电流不会流经 RA、因此热敏电阻不会影响开路/短路引脚检查。
    因此、如果 Rb 处于10-20k Ω 范围内、我认为没关系。
    请与设计团队核实。

    此致、
    伊藤和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    我检查了该高侧降压拓扑。

    在 MOSFET 导通期间、电流将从 Vs 引脚注入、这将提供输入电压的测量值。

    因此、启动电压将为 Ivsl (run)*(R1+R2)

    在关断期间、感测到输出电压时、感测路径如下:

    因此、Vs 引脚看到按照 R1和 R3的组合调节的输出电压

    因此、最好通过调整 R1和 R3将热敏电阻的等效值保持在10-20k Ω 的范围内。 上面的原理图显示的是大约11k Ω、这是可以的。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Harish-San、您好!

    如上所述、当我的客户尝试 r1=33k 和 r3=33k 并且 R2处于开路状态时、器件无法正确启动。

    当 R1=10k、R3=10k 且 R2处于开路状态时、器件会正确启动。

    这应该意味着 R1和 R3的热敏等效功能对具有高侧降压拓扑的 UCC28613不起作用。  

    我认为 启动电压将为 IvsI (run)* R3*(R1+R2)/(R3+R1+R2)。

    因此我想需要将  R3*(R1+R2)/(R3+R1+R2)保持在10k - 20k 的范围内。

    您能对此发表评论吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    我在 UCC2863x 器件中没有看到与 UCC2871x 器件类似的参数 Ivsl (run)。 但可能有一个内部参数、但未提及。 从其他控制器来看、这个值通常在200-275uA 之间。 上面的原理图显示了满足此要求的值以及您在上面推导出的等效 Rth、它们更可能是正确的值。

    对于 UCC28631、启动电压为80Vac 并且由 Vsense 绕组采样。

    他们可能需要检查 Vsense 引脚波形、

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    我的客户应该如何验证 Vsense 引脚是否正常?

    UCC28631中所述的10K-20k RTH 范围不适用于高侧降压拓扑。

     数据表中未说明启动时的 VSENSE 引脚电压范围。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuli-San:

    VSENSE 引脚电压(交流启动电压) 在第52页的数据表6中提供。  

    Rth 不适用于降压拓扑。 Vsense 对直接探测很敏感、可以尝试使用低电容探头进行探测。

    此致、

    哈里什