This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:电源电压与信号输入电压间的关系

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335070/ucc27614-supply-voltage-vs-signal-input-voltage

器件型号:UCC27614

您好

我在输入端使用大约0-25V 的信号。
IC 的电源电压为15V。   

我需要这个、因为我想将输出电压限制为0-15V。  
这会造成问题吗?

我在说明中看到它使用 TTL 逻辑、因此电源与输入无关。  

但某些 IC 包含连接在信号和电源轨之间的反向偏置保护二极管。 如果此 IC 中也使用了同样的方法,那么这将是一个问题。

此致

达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    是的、输入电压与 VDD 无关。 您可以输入25V 和输出15V 的 VDD 来获得15V 的输出。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 谢谢 Rubas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!