This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:有关 OCD 延迟的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335455/bq77915-issue-regarding-ocd-delays

器件型号:BQ77915

大家好!

我对 OCD 延迟之间的差异有疑问。 有人可以为我澄清一下吗? 我很难理解这些延迟是相同的还是不同的、以及它们的应用是什么。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrey:

    根据 bq77915的版本不同、OCD1和 OCD2延迟可能相同或不同。

    如果它们相同、那么您可以将具有较大阈值的 OCD 视为不存在、因为具有较低阈值的 OCD 将在较低电流和相同的时间条件下触发。

    此常见问题解答(链接)讨论了器件为什么具有多个 OCD 阈值/延迟。 它用于不同的器件、但理念是相同的。

    此致、

    马克斯·韦博肯