This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:如何连接 N-MOSFET 以重置正激式转换器的内核?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335733/lm5026-how-do-one-connects-a-n-mosfet-for-resetting-the-core-of-the-forward-converter

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: UCC2894

LM5026:该数据表指明了2种复位可能:P-MOSFET 和 N-MOSFET。

有大量 P-MOSFET 示例及其工作原理。

LM5026并无一个连接 N-MOSFET 的示例且任何尝试使用一个(从芯片的角度来说)的行为成熟了。

我本来希望能够和一名 TI 应用工程师交流、以了解具体情况、但结果是否定的。 只是一个论坛,经过4天的战斗与注册(错误403!).

如何连接 N-MOSFET 以重置正激式转换器的内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德里克

    有源钳位变压器复位、第4节 显示了您所描述的使用 N 沟道钳位 MOSFET 的高侧钳位正向转换器的正确配置。 关于 LM5026、您需要专门配置用于驱动 P 沟道(低侧)或 N 沟道(高侧)钳位 MOSFET 的输出。 LM5026数据表的第7.3.3节介绍了高侧钳位 的配置、并特别注意下图。 连接到时间引脚的电阻器被称为"RSET"、对于 p 沟道(低侧)有源钳位、RSET 连接在时间和 AGND 之间、这是您将在大多数应用中看到的配置。 对于高侧钳位应用、您需要在时间引脚和 REF 引脚之间连接 RSET 电阻器、并根据我在下面显示的内容设置所需的死区时间。

    在根据需要设置 OUTA、OUTB 相位配置和死区时间后、您需要对高侧栅极驱动进行电平转换、这通常通过栅极驱动变压器来完成、如下所示。 有关设计栅极驱动电路和栅极驱动变压器电路的详细信息、请参阅 此处的第7.1节。 本 视频 是设计变压器耦合栅极驱动电路的另一个基本介绍来源。

    附件是一个参考设计、展示了如何使用高侧 N 沟道钳位、但这是基于 UCC2894。 LM5026与之类似。 下面是与上述内容相关的栅极驱动和有源钳位部分:

    e2e.ti.com/.../PMP5425_5F00_REVA.pdf

    此致、

    史蒂夫