This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:LED 在充电完成后切换。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329890/bq24600-led-toggled-after-charge-complete

器件型号:bq24600

尊敬的团队:

我有 bq24600 IC、我在 带1-6p 的锂离子电池充电器中使用此 IC、我的电池容量为3500mah、因此我在完成充电状态后观察到这个问题、切换 LED 是什么问题呢。

谢谢。

P·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth:

    您能否提供原理图?

    输入电压/电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    输入电压为12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth:

    请参阅部分 7.3.19充电状态输出 应用部分

     切换开始时是否存在电池?是否将其取出?

    这也可能是计时器故障问题。

    您是否可以切换 CE 或 POR 以查看这是否解决了问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    电池出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth:

    充满电时、测得的蓄电池电压是多少?

    在 STAT 引脚切换时、您是否尝试切换 CE 引脚?

    在没有电池的情况下测量 VCHG 输出是什么?

    我建议参阅数据表的第8.2.2.5节"输入滤波器设计":

    我建议在您的设计中添加一个输入滤波器、以便为器件提供反向电压保护、并限制器件中出现过压尖峰。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池测量的电量为4.089V

    否我没有尝试切换 CE 引脚(您能建议我怎么做?)

    VCHG 为4.125V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth:

    否我没有尝试切换 CE 引脚(您能建议如何操作吗?)

    我 建议 在 VREF 引脚和 CE 引脚之间添加跳线、并在 STAT 引脚开始切换时从 VREF 断开 CE。 驱动 CE 至 GND、然后 驱动 CE 至 VREF。

    另一个选择是在之前的应答中添加输入滤波器、以实现反向电压保护、然后执行上电复位。

    此致、

    Christian。