This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:bq24620时间故障

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335642/bq24620-bq24620-time-fault

器件型号:bq24620

您好  

我有疑问需要您的帮助。

根据数据表、当进入计时故障后 VFB 电压低于阈值电压0.125V 时、BQ24620可以退出计时故障。

在测试过程中、我们发现当电池电压非常低并且进入了计时故障时、即使 VFB 电压低于阈值电压0.125V、BQ24620芯片也会退出计时故障。 无法退出计时故障。 当电池电压较高时、当进度计时故障的 VFB 电压低于阈值电压0.125V 时、可退出计时故障。 数据表中没有详细说明。

时序故障是否与蓄电池电压有关?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    [quote userid="259355" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335642/bq24620-bq24620-time-fault 即使 VFB 电压低于阈值电压0.125V、BQ24620芯片也将退出计时故障。 无法退出计时故障。 当电池电压较高时、当进度计时故障的 VFB 电压低于阈值电压0.125V 时、可以退出计时故障。

    我对这个问题感到困惑、在您的测试中、当电池电压较高且 VFB 低于0.125V 时、充电器能够退出计时故障。 当电池电压低且 VFB 低于0.125V 时、充电器无法退出计时故障。 是这样吗?

    如果你进行上电复位、这可以消除计时器故障吗?

    此致、

    Christian。