This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:高压升压 DC-DC 转换器控制器

Guru**** 2769415 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335295/ucc28950-controller-for-high-voltage-boosting-dc-dc-converter

器件型号:UCC28950

您好!

我正在寻找一种能够从270VDC 转换为400VDC 至1000W 隔离式可变输出的控制器。 我曾尝试使用 Webench 工具、但未推荐使用控制器。 TI 是否有适合该解决方案的产品?

 UCC28950PW 是否可用于提高电压而不是降压? 这样做是否有效率?

谢谢。

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信 TI 有任何专为此应用而设计的东西。  下面将带您进入参考设计库。  您可以根据输入和输出功率要求进行搜索、以查看是否有适合您的应用的现有设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    可以设计一个具有2:1输出的相移全桥。  但是、对于400V 至800V 输出、您可能会在使用1至2变压器以标准形式设计传统相移全桥时遇到问题。  我建议在输出馈送和 LC 滤波器之间使用1对1变压器和桥式整流器。

    以下链接将带您进入应用手册讨论了如何使用 UCC28950 PSFB 控制器设计具有1至2个变压器的相移全桥(PSFB)。  这里甚至提供了与应用手册一起提供的指向 Excel 工具的链接。  这应该能帮助您了解如何设计独特的应用。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、