This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750是否完全独立并且不需要由 I2C 进行编程或控制?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ25750, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327519/bq25750-does-bq25750-is-completely-standalone-and-doesn-t-need-to-be-programmed-or-controlled-by-i2c

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ24172、BQ24618

尊敬的支持团队:

我的第一个问题是、BQ25750是否完全独立、不需要通过 I2C 进行编程或控制?

我的主要设计说明:我正在寻找一个电池备用充电器 IC、最好具有热敏电阻特性的独立工作。

我的系统输入和输出电压介于5-12V 之间、如果电源断开、IC 可以切换到电池为负载供电、它基本上具有电源路径选项。

因此、任何将电池电压升高到5V 至5V 以支持负载的 IC 都可以使用单节3.7V 电池。 我很感激地向我介绍具有这些要求的任何可用 IC

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    感谢您与我们联系。 我正在查看您的要求、并检查哪种电池 IC 最适合您的系统。

    您是否知道您将需要的充电电流是多少?

    您知道系统负载电源要求是什么吗?

    在平均时间这里是一个链接到我们的 电池充电器 IC 的列表 。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    感谢您的回复!

    现在我没有具体的充电电流、但它不需要很快

    负载需要5-12V、消耗的电流为3A。  

    您知道我是否可以使用完全独立的 BQ25750、而不需要通过 I2C 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    现在我没有具体的充电电流、但它不需要很快

    负载需要5-12V、消耗的电流为3A。  

    [/报价]

    感谢您提供这些信息。

    您知道我是否可以完全独立地使用 BQ25750,而不需要通过 I2C 编程?

    BQ25750可通过 I2C 进行控制、也可以用作完全独立的器件。

    我将回顾这些信息、并在收集更多信息后提供和更新这些信息。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    Unknown 说:
    我很感激地向我介绍具有这些要求的任何可用 IC

    我建议使用 BQ24172。 该器件是完全独立的器件、具有热敏电阻特性。

    Unknown 说:
    此外、还使用单节3.7V 电池、那么任何将电池电压升高到5-12V 来支持负载的 IC。 我很感激地向我介绍具有这些要求的任何可用 IC

    我们没有任何独立的电池充电器 IC 来提高电池电压以支持系统负载。 我建议使用 BQ24172并在您的系统中添加一个单独的升压器件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢推荐。

    您为什么建议 BQ24172而不建议 BQ25750? 我很好奇

    当我读取 BQ25750 I 时、虽然 IC 本身会将电池电压(例如:3.7V)升高到5V、我是否误解了该信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    您为什么建议使用 BQ24172而不是 BQ25750? 我是 curios[/报价]

    BQ25750比 BQ24712更昂贵、专为更高功率的应用而设计。 BQ25750仍可在低功耗系统上工作、但 我想推荐一款能够以更低成本满足您所需参数的器件。 BQ25750 支持独立充电模式、但它仍需要 I2C 通信才能在反向模式下运行。

    [报价 userid="516997" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327519/bq25750-does-bq25750-is-completely-standalone-and-doesn-t-need-to-be-programd-or-controlled-by-i2c/5063382 #5063382"]当我读取 BQ25750 i 时,尽管 IC 本身会将电池电压(例如:3.7 V)升高至5伏,我是否误解了该信息?  [/报价]

    是的、BQ25750能够升压电池电压以支持系统负载、但器件需要 I2C 通信才能在反向升压模式下工作。

    此致、

    Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    设计要求发生了变化、我需要一个+20V 的输入电压范围、BQ24618是否可以正常工作?

    此外、我还有一个设计问题、正如我之前提到的、我有一节3.7V 电池、并且我需要5-12V 的电池作为系统输出。 因此、我需要将电池(3.7V)的+侧连接到升压转换器以获得5V 或12V 电压、将此电压应用到引脚22 BTST (BQ24618)、此拓扑是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    设计要求发生变化,我需要输入电压范围+20V,BQ24618是否可以正常工作?

    是的、BQ24618应能正常工作。

    我还有一个设计问题,正如我之前提到的,我有一节电池,电池电压为3.7V,系统输出需要5-12V。 因此我需要将电池(3.7V)的+侧连接到升压转换器以获得5V 或12V 电压、将此电压应用于引脚22 BTST (BQ24618)、这种拓扑是否正确?

    您的设计应与下面的设计类似。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您答复我的问题。

    我正在研究 BQ24618;我想确保使用单节电池、3.7V 电池适合此 IC。  

    在数据表第5页中、器件比较表为1-6电池 4.2V/节电池。  在第20页的开头、"如果 BTST 引脚到 PH 引脚的电压降至 4.2 v 持续超过三个周期、则高侧 N 沟道功率 MOSFET 关断"  

    因此当电池电压为3.7V 时 、高侧 N 沟道功率 MOSFET 始终处于关闭状态。  

    请告诉我是否可以使用3.7V

    此外、由于项目要求、我将在系统输出上使用升压转换器、而不是 V BATTERY。 因此 Vbattey 为3.7V、不会升压到

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    我正在学习 BQ24618更多;我想确保使用单节电池,3.7V 电池适合此 IC。  [/报价]

    是的、BQ24618应能够支持2.1V-26V 之间的电池充电电压。

    此致、

    Christian。