This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143单输出四相模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330852/lm5143-lm5143-single-output-4-phase-mode

器件型号:LM5143

尊敬的先生:

我附上了 LM5143在单输出4相模式下的主器件和从器件模块的原理图。

主器件在单个操作中工作,主器件和从器件组合显示只有主器件工作。

是否可以检查从机的接线? 我保证从模块上的 VCC1和 VDDA2上电压为5V。 输入电压为36V。

我在从器件的引脚33 (DEMB)上测量到 PWM 信号。 FET 未在从模块上打开。

附加有2个原理图、从器件引脚33上的 SYNC 信号快照以及概览图。

此致、

约兴

e2e.ti.com/.../Schematics_5F00_LM5143_5F00_Master.PDFe2e.ti.com/.../Schematics_5F00_LM5143_5F00_Slave.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    请发送针对此设计的完整快速入门计算器。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jochen、

    所有四个 SS 引脚都应连接在一起、以便同时启动。 您当前让它们独立运行。

    此外、请检查 FB 电阻值、因为戴维南阻抗应高于5kΩ、以避免控制器在启动时将该引脚视为低电平并将 VOUT 设置为固定的5V。 我建议将电阻加倍。 请参阅数据表的第23页、如下所示:

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢。 电子装置运行完美!

    太棒了!

    此致、