This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQStudio 无法识别 EV2400

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331670/ev2400-bqstudio-can-not-identify-the-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

系统为 Win 11、BQStudio 可以在使用 EV2400时正常工作、几天后、 Battery Management Studio 无法识别 EV2400。

他们已验证所有硬件 ev2400和计算机没有问题。 重新安装系统后、他们可以正常识别 EV2400。

但是、Battery Management Studio 无法正常识别 ev2400。 以下是 Battery Management Studio 的日志。 信息:

! entry org.eclipse.ui.workbench 4 2 2024年03月03日18:11:56.134
! 从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.ui.workbench "。
! STACK 0
java.lang.NullPointerException
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.hardClose(WorkbenchWindow.java:1967)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.busyClose(WorkbenchWindow.java:1600)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.access16美元(WorkbenchWindow.java:1542)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow11美元.run(WorkbenchWindow.java:1628)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.jav:70)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.close(WorkbenchWindow.java:1625)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench14美元.run(Workbench.java:1184)
请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.busyClose(Workbench.java:1171)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.access22美元(Workbench.java:1113)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench19美元.run(Workbench.java:1454)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.jav:70)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.close(Workbench.java:1451)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.close(Workbench.java:1424)
at com.ti.evswsdk.ApplicationWorkbenchAdvisor.closeProgram (未知源)
at com.ti.evswsdk.ApplicationWorkbenchAdvisor.preWindowOpen (未知源)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.fireWindowOpening(WorkbenchWindow.java:1654)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:654)
AT sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:56)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:898)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:121)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:86)
请访问 org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:73)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1526)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1500)
请访问 org.eclipse.ui.internal.services.WorkbenchSourceProvider.updateActiveShell(WorkbenchSourceProvider.java:944)
请访问 org.eclipse.ui.internal.services.WorkbenchSourceProvider.getCurrentState(WorkbenchSourceProvider.java:138)
请访问 org.eclipse.ui.internal.services.WorkbenchSourceProvider6美元.handleEvent(WorkbenchSourceProvider.java:704)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.filterEvent (Display.java:1266)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1112)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1137)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1122)
at org.eclipse.swt.widgets.commentations.wm_activate (corrections.java:1673)
at org.eclipse.swt.widgets.Shell.wm_activate (Shell.java:2193)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc(Control.java:4673)
at org.eclipse.swt.widgets.Canvas.windowProc (Canvas.Java:339)
at org.eclipse.swt.widgets.corrections.windowProc(装饰.java:1633)
at org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowProc(Shell.java:2117)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc (Display.java:5050)
AT org.eclipse.swt.internal.win32.OS.BringWindowToTop(Native 方法)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Decorations.bringToTop(Decorations.java:230)
at org.eclipse.swt.widgets.Shell.open (Shell.java:1244)
at org.eclipse.e4.ui.workbench、renders.swt.WBWRenderer.postprocess (WBWRenderer.java:694)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:658)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:746)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access0美元(PartRenderingEngine.java:717)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine2美元.run(PartRenderingEngine.java:711)
请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:695)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine4美元.run(PartRenderingEngine.java:1057)
请访问 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:337)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1018)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:156)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench5美元.run(Workbench.java:694)
请访问 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:337)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:606)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:150)
at com.ti.evswsdk.Application.start (未知源)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:380)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:235)
AT sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:669)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:608)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1515)

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    他们使用的是哪个版本的 bqStudio、以及他们使用的是哪个版本的 EV2400 FW?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    感谢您的答复。

    客户 使用的 BQStudio 版本为1.3.101、而 EV2400版本为0.32和0.28。 这两个都是无用的。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    该版本的 bqStudio 已过时、最新版本为1.3.124、可以在 BQSTUDIO-TEST 下找到。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    感谢你的帮助。

    客户 已对其进行了验证、但仍然无法正常工作。 EV2400不能插入 bqstudio 能够识别的 EV2300。  

    请参阅随附的图。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    您是否打开了另一个 bqStudio 实例? 此外、EV2400是否显示在器件管理器下?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    感谢您的答复。

    只需打开一个 bqStudio、EV2400就在器件管理器下。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    是否可以使用另一台计算机来测试 EV2400、以排除对 EV2400可能造成的任何损坏? EV2400是否以前能够与 bqStudio 通信?  

    此致、  

    Jonny.