This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:灌电流限制。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335641/tps62868-current-sink-limit

器件型号:TPS62868

尊敬的 TI 专家:

我想问一下 TPS62868/62869是否采用推荐的0.22uH 电感器进行设计、设计的灌电流性能如何?

谢谢、Best Attorney、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    220nH 是该系列中较高 Vout 版本的建议 L 值。   

    在 FPWM 模式下、器件可以灌入电流。  逐周期电感器电流限制为低侧 FET 负电流限制(-3A)的值。

    这可以回答您的问题吗?

    谢谢。

    克里斯