This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:对多个电路板进行 SMBus 监控

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333485/bq40z50-smbus-monitoring-on-multiple-boards

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

您好-  

客户正在寻找用于监控 多个 PCB 的 SMBus 软件狗。 有什么我们可以推荐的? 下面是一个简单的方框图、有助于阐明:

或者,他们可以使用三个独立的 SMBus 监视器进入中央 MPU ,以防这会打开一个选项。  

最初、我将这些帖子发送回客户:

BQ40Z50-R2:同一总线上的多个 BQ40Z50-R2问题

BQ40Z50-R2:有关多个 BQ40z50-R2用例和睡眠模式的问题

但他们建议这不是他们正在寻找的。  

是否存在此类器件、请寻求您的指导? 他们正在寻找现成的选项。

谢谢、Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我还没有听说过可以将多条 PCB SMBus 线路连接在一起的软件狗。 我不相信 TI 会生产其中一种。 我会继续检查。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-如果 TI 不提供该产品、第三方提供的选项怎么办?  

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里有更新吗?

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    很抱歉耽误您的时间、再检查一下、类似下面这款器件是否适合此应用?

    TCA9548A: https://www.ti.com/product/TCA9548A 

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    是的、谢谢。 这是一个可能在板上工作的芯片。 我会尽力推荐。

    但是、客户正在寻找一款更即插即用的软件狗。 您看到过客户使用过什么吗? 我知道这可能不是 TI 生产的。  

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我不认为有任何直接即插即用的东西、但可能有可以定制到软件狗之类的在线 PCB。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺