This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:以下封装的长度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335453/tps54678-length-on-below-package

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件:TPS62869

大家好、  

只是想知道下面封装的最小长度(参见红色)。  客户要求为0.2mm。 如果按此处所示进行计算、则   最小值为3.1)2.9(-(1.65+/-0.1)- 0.5 (0.3)* 2 = 0.15mm、这不能满足要求。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    对于我所知的任何客户来说、这是一个相当旧的设备、但不会出现制造问题。  您的客户是谁?  它们是否可以使用较新的器件、如 TPS62869?

    此外、该图纸显示了 IC 上的间距。  它不是客户 PCB 上的焊盘图案。  该建议在几页后显示、间距大于0.2mm。

    克里斯