This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:VDD 引脚和 VDRV 引脚触点

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334972/tps53219a-vdd-pin-and-vdrv-pin-contact

器件型号:TPS53219A

您好   

客户对 TPS53219A 设置有两个问题、您能帮助检查它们吗、谢谢。  

1. VDD 管脚建议如果不能使用5V 电压电平,使用 适配器,20V 电压 可用?
2.如果可以使用外部5V 电压,是否只能将 VDRV 管脚连接到内部 LDO ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 如果无法使用5V 电压,VDD 引脚建议连接至哪个电压电平 ,请使用适配器,20V 可用?

    如果外部5V 电压可用、VDD 可使用5V 电压供电。

    如果为 VDD 使用外部5V 电压、则将外部5V 电压连接到 VDD 和 VREG 可带来一些好处、从而减少内部 LDO 从 VDD 到 VREG 的压降。

    VDD 可由 VDD 从外部供电。  从 VDD 到 VREG 的较大压降将增加 TPS53219A 的内部功率耗散。

    Unknown 说:
    2. 如果可以使用外部5V,VDRV 引脚是否只能连接到内部 LDO?

    VDRV 可连接到独立于 VREG 的外部5V 电源。  在 VREG 未通电时、不应为 VDRV 供电、因此如果提供给 VDRV 的外部5V 电压可能高于 VDD 电源电压、这可能会出现时序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter  

    我还有一个问题需要确认、当客户 VDD 联系5V 时、5V 是 Vreg 内部 LDO 的输入源、因此 Vreg 也将为5V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、VDD 是 LDO 的输入源、如数据表(第11页的第7.2节)的方框图所示

    如果使用5V 电压为 VDD 供电、建议也使用相同的5V 电压为 VREG 供电。  VDD、VREG 和 VDRV 仍需要在自己的引脚上使用本地旁路电容器来限制引脚上的噪声。

    为了进一步限制 由 VREG 供电的敏感模拟信号的驱动器开关噪声、您可以直接从外部5V 电源为 VDRV 供电、并在 VDD 和 VDRV/VREG 之间放置一个10Ω 电阻器。