This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:VIH/VIL 阈值 GND 电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325102/tlc5971-vih-vil-threshold-gnd-level

器件型号:TLC5971

BU 先生/女士、

如果主机控制器和 TLC5971位于不同的 PCB 板上、则我们按如下所示测量了 SPI 波形。

我是否可以知道 在下面的 SCLK 波形中、哪个低电平用作 VIH/VIL 基极电平?

谢谢、此致、

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虎、  

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 您可以在2月19日至2月23日这周的某个时间期待回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我想您可以参考以下时间规格:

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    很抱歉迟到了回复。

    我想我们要确定 VIH 和 VIL 判断的基线。

    接地的基线将对判定的阈值做出反应。

    你有什么评论?

    谢谢、此致、

    虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请参阅以下推荐规格:

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。

    实际上、我想检查基点。 正如您看到的波形、最小值为-0.2xV。

    如果我基于-0.2V 作为基准点、那就没问题。

    如果基于0V 的 I 作为 GND 参考点、-0.2xV 超出 VIL 的技术规格。

    并且此基准电压点会影响 VIH/VIL 和时序判断。

    这是我想要的。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    对不起误解!

    我将使用我们的设计检查此项目、并尽快答复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的耐心等待。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    很抱歉这么晚才回复!

    我询问了我们的专家、请查看以下评论:

    只要电压不够高、时间短、就没有问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    事实上,我对你的答复感到困惑。

    如果信号电压不够高、这会影响满足电气规格的时序、为什么没有问题?

    请帮助您再次澄清一下。

    当然、关键是稳定解析控制板和 LED 板之间的基准电压(基线)。

    直至在这种情况下应选择的基准电压。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    "电压不够高" 我的意思是、信号电压满足规格要求而不超过很高。

    BR、Jared