This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:如何使用 LM5177建立电子保险丝功能。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335164/lm5177-how-to-use-lm5177-to-build-up-the-efuse-function

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5171

您好、专家:

我是否可以使用 LM5177 M1和 M4 MOSFET 作为 pic 来执行电子保险丝功能?

或者您在这里有任何其他更好的建议来在 LM5177上构建 Efuse 功能?

  

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    很遗憾、我不明白这一要求-您能分享更多详细信息吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、我们团队

    因为我的客户想要使用 LM5177或 LM5171构建 BBU 电源系统。

    它们将热插拔以连接数据中心电源,因此输入将在连接和断开时看到浪涌电源。

    他们想有像 Efuse 或热插拔功能,我们有任何其他建议要避免吗? 或推荐应用电路?

    埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我仍然对目标应用没有很好的了解。

    应在哪一侧进行热插拔? 输入或输出/电池或应用端。

    这是仅电子保险丝还是具有断开功能的 SMPS?

    (或许一个方框图会帮助您理解。)

    此致、

     斯特凡