This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:增加复位脉冲持续时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334619/tps3430-increase-reset-pulse-duration

器件型号:TPS3430

数据表指出"WDO 延迟时间可以设置为700 μs (CCRST = 100 pF)和3.2秒(CCRST = 1 μF)之间的任何值"

我需要至少5秒才能重置。 真的不可能在 CCRST 中使用2.2uF 的电容器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joao:

    建议的最大复位延迟电容值用于确保在发生电压故障时有足够的时间使电容器完全放电、以便连续的故障都可以具有相同的编程复位延迟。 我们的 TPS3436BFACADDFRQ1 器件是一款先进的独立窗口看门狗、具有高达8.91秒的电容器可调节复位时间。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。

    我理解并感谢您提供的备选器件、我将查看一下。