This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:UC1525AJ Re 镀锡铅

Guru**** 1688460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335003/uc1525a-uc1525aj-re-tinned-lead-plating

器件型号:UC1525A

您好、我的客户提出了一个有关这些调制器 IC 组件镀层的简短问题、因为引线似乎是重新镀锡、具有更亮/更亮的引线镀层(请参阅下文)。 客户非常清楚这不是 RoHS 版本、因此不存在任何问题。

DC:2144A/批号:1011770MTT/COO:泰国

由于这种特定的封装、这是否是正常的做法? 还是由于部件不符合 RoHS 标准、因此会相应地重新镀锡以改进回流工艺?  

由于客户很少看到重新镀锡部件(通常 用于维修)、因此不知道该问题是否能进一步澄清。  

感谢您抽出宝贵的时间阅读这篇文章。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它有助于避免腐蚀。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、感谢您的快速响应。 如果有任何适用说明或解释性信息、您能否提供更多详细信息、以便我为客户提供更多信息? 再次感谢您的观看。

    此致、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用 SnPb 提高焊接能力和可靠性以及在无铅时间之前抗腐蚀的半导体 IC 引脚、这种材料很常见。 很抱歉、我找不到专门说明 SnPb 为何返回到无铅制造时间的应用手册。 您可以在无铅产品生产时间之前在互联网上搜索相关解释、如为什么使用 SnPb 焊料等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我搜索了一点,下面是我可以找到的东西。 这与您提到的内容类似吗?

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/szza046/szza046.pdf?ts = 1710198057915

    https://www.ti.com/lit/an/szza035a/szza035a.pdf?ts = 1710206729960&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要原因是在无铅时间之前焊接能力、可靠性和防腐蚀能力、这种能力很常用。 关于所使用的 SnPb、它为何以及是如何经历此类演变的? 您必须搜索更多内容才能找到答案。 但是一个简短的答案是、SnPb 很受欢迎并且很常见、因为我在半导体 IC 行业很长时间以来一直存在着三个主要原因、之后才会无铅(RoHS 和 REACH 合规性)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、感谢您花时间回答我的问题。

    此致、

    米兰达