This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:BQ2512x 评估板- J25跳线功能

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335061/bq25121a-bq2512x-evaluation-board---j25-jumper-function

器件型号:BQ25121A

你(们)好!

我对 BQ2512x 评估板上的 J25跳线有点困惑。 它似乎提供 PMID-VINLS 或 SYS-VINLS 配置。

虽然使用 PMID-VINLS、但我知道当 VIN 有效且电池正在充电(例如 LDO)时、PMID 会用作电源输入。我不确定 SYS-VINLS 连接的用途。

有人能解释将 J25配置为 SYS-VINLS 的用例吗?

以下是文档链接(https://www.ti.com/lit/ug/sluubc8a/sluubc8a.pdf?ts = 1710153209015&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25121A)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYS-VINLS 配置适用于 LDO 轨配置低于 SYS 的情况。 由于 LDO 是线性稳压器、因此通过释放多余能量作为热耗散来降低电压。 通过减少 LDO 输入和输出之间的电压差、浪费的能量更少。 因此、在某些情况下、首先通过更高效的 SYS 转换器将电压从 PMID 降至更低的电压轨、然后再通过 LDO 转换器再次降压、效率更高。

    这可能并不适用于所有应用、尤其是那些专门针对高 SYS 电流而没有足够剩余电流容量为 LLDO 供电的应用。 在这些情况下、LSLDO 应直接使用 PMID 作为其输入源。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joan:

    非常感谢您为 BQ25121A 工具提供的帮助! 有关 PMID 引脚和3引脚接头的见解非常清晰且信息丰富。 我真的很感激!

    谢谢、此致