This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用 TPS2121从初级电源切换到次级电源时产生干扰

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335005/tps2121-glitch-on-switching-from-primary-to-secondary-power-supply-using-tps2121

器件型号:TPS2121

我们正在使用 TPS2121 (具有无缝切换的电源多路复用器)对主电源和辅助电源组合中的两个输入电源进行电源多路复用。

在从主输入源转换到次级输入源期间存在干扰、而重新插入主源时、转换是无缝的。 因此、当从主要输入源切换到次要输入源时、电路会重新启动。

每个输入源的电池电压为7.4V、负载电流约为1.2A。

PR1处的电压为1.81V、CP2处的电压为1.211。

请推荐可消除干扰的解决方案并提供从初级侧到次级侧的无缝切换、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    您有多大的输入和输出电容? 您是否可以获取干扰波形、以便在输出返回其完整值之前将切换和时间包含在整个帧中、包括 IN1、IN2、OUT 和 ST?

    谢谢。

    帕特里克