This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:4节电池之间可能不存在的电源多路复用器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334684/tps2115a-power-mux-between-4-batteries-that-may-not-be-present

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2117

我需要设计一个电源多路复用器、该多路复用器最多可在4个并联且可能存在也可能不存在的电池之间进行切换。 交叉必须是无缝的。 选择电池时、它会一直使用该电池、直到电池耗尽。 您是否有器件建议和样片原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lane:

    您是否需要对这些设置的任何特定优先级-例如 BATTERY 1 > BATTERY 2 > BATTERY 3 > BATTERY 4?

    如果不是这样、您可以使用2个 TPS2117、将两个 MODE 引脚连接到 GND、将其中一个 PR1连接到 GND、并从第一个 TPS2117的输入端到第二个 PR1施加一个弱上拉电阻(可能为100K-1MEG)。

    如果您确实需要它们的优先级、那么使用3个 TPS2117就更容易了(第一层中的两个将所有4个输入获取、然后将这两个输入放入第三个输入)。

    这些功能中的任何一种都能正常工作吗?

    谢谢。

    帕特里克