This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:将 VOUT 相互连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS61021A, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327557/tps631010-connect-vout-to-each-other

器件型号:TPS631010
主题中讨论的其他器件: TPS61021ATPS56339

大家好!

我认为对于没有可堆叠功能的直流/直流转换器、无法连接两个 VOUT、我的理解是否正确?

客户希望分别连接 TPS631010和 TPS61021A 的输出。

此致、
石庙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ishiwat,

    您知道他们为什么要将他们连在一起吗? 您有原理图可以在这里分享吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    「对不起,我也没想到会被你撞见的。」
    客户希望对 TPS56330和 TPS61021A 的输出执行或操作。
    在客户电路中、在启动 TPS56330后启动 TPS61021A。
    TPS61021A 启动时、向 VOUT 施加电压、但存在问题吗?

    可以共享原理图。
    我将通过私人消息发送。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishiwate、

    还不错

    将此阈值转发给我的同事谁照顾 TPS61021A bac-因为我只是照顾 Bubo 设备,好吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    感谢您的支持。
    可以分享。
    请分享内部信息。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    如果 可以确保 TPS56339已经完全启动(已建立3.69V)、然后启动 TPS61021A (目标电压为3.3V)、则可以直接连接两个 Vout (__LW_AT__在 TPS61021上没有问题、请与降压团队确认、以查看 TPS56339是否支持此类应用)。

    否则、也可以应用或二极管。 在 TPS61021上没有问题。

    此致。

    特拉维斯