This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:在 Vin 未上电的情况下 Vout 上出现过压

Guru**** 2521670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324864/tps61220-overvoltage-on-vout-with-vin-not-powered

器件型号:TPS61220

数据表指出此部件的过压保护阈值介于6V 至7V 之间。

在以下情况下、稳压器是否能够进行自我保护?:在 Vout 处施加5V 电压、但 Vin 保持断开状态。 在这种情况下、EN 引脚连接到 Vin、稳压器配置为输出2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Froylan:

    通常、升压转换器旨在支持 VOUT 上比 VIN 上更高的电压。 但如果 VIN 上没有电压、我们需要检查是否存在意外的泄漏路径。

    BTW、5V 无论由电阻分压器负载如何、

    该设备的专家本周不在办公室、因此请期待下周获得解答。 但请记住、他需要一些时间才能在内部获得这些信息。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的帮助。

    尊敬的 Froylan:

    很抱歉耽误你的时间。 是 Vout 为另一个电源提供的5V 电压。 在您的条件下、如果 Vin 和 EN 开路、则 OVP 无效、因为器件处于关断模式。 如果 Vout 低于绝对最大值、则应该可以。