This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813-12WCSPEVM:

Guru**** 2510315 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335107/lp5813-12wcspevm

器件型号:LP5813-12WCSPEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!  
我正在尝试安装 GUI、但未使用您网站中的链接和论坛中的链接  
LP5813-12WCSPEVM:LP5813-12WCSPEVM GUI 软件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
请您在此处发送正确的链接吗?  

提前感谢您、  

SAFI BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safi:

    该出版物 GUI 预计将在月底准备就绪、请先使用以下链接下载 GUI。 谢谢!

    LP581x GUI 链接: https://dev.ti.com/gallery/info/LED/LP581x/ver/0.16.0/

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  
    我已经下载了这个 GUI、但其中仍然没有 Run.exe。 我想我在这里遗漏了一些东西。 您能帮助我选择正确的快速入门指南以便在该板上运行第一个项目吗?  
    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装完您提到的 GUI 后、我转至安装位置的指南、  
    这里没有任何文件、只需要一个文件来卸载 GUI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safi:

    您是否选择了正确的版本?

    下载时、它应该显示如下:

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safi:

    如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系、希望您找到合适的地点。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我找到了正确的软件、我遇到了以下问题  

    我无法更新 USB2ANY 的固件,我尝试了以下  
    重置我的 PC  
    重置 BSL 按钮  
    建议您在 Windows 管理器中查看器件的驱动程序、  
     有关此问题的任何建议、  
    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    没有看到在连接 USB2ANY 时必须按下 BSL 按钮。  
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safi:

    如图所示、请尝试 拔下并重新插上 在切换

    期间 正在按下 BSL 按钮。 BR、Jared