This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:极低 AC-DC 电源转换器、输入电压(430kHz 时为2.20Vpp)

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333200/tps61299-very-low-ac-dc-power-converter-input-voltage-2-20vpp-at-430-khz

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

我正在研究 RWPT。 在2-8mw 条件下、次级电感器的输出为~2.3Vpp。 频率为430 kHz。 这需要转换为 2VDC 至3.3VDC 的直流电压。 在2.0-3.3直流输出电压下的目标功率为2-4 MW。 RWPT 就是它的样子、不可能被改进。

选择的器件是随机的。 功率来自调谐至430 kHz 谐振的3uH 电感器。 430 KHz 是 RWPT 器件所需的频率。  交流如何变为直流是一个问题。 然后是所需的升压。 感谢您帮助实现这两个设计目标。

首先考虑的是使用肖特基全桥整流器来驱动 TPS61299等器件。 是否有更好的方法以超低的功率损耗转换交流/直流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelley:

    您是说交流电压为430kHz,您要将交流电压转换为直流电压,然后再将直流电压转换为目标电压吗? 因为 TPS61299可控制将直流到直流、而不是交流到直流。如果您假设将交流转换为直流、您最好为其他产品提交另一个 TT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我正在尝试找到一种能够在430kHz 下获取2VAC 输入源并将其转换为直流而损耗非常小的 TI 器件。 源是小型3uH 电感器、经过调谐可在430kHz 的频率下产生共振。 拉电流最大 RMS 功率为~4毫瓦。

    如果 TI BQ51013B 的功耗仅为1毫瓦或更低、它就会达到理想效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    您应该提交另一个 TT、才能独家查看。 我并不是专用于交流-直流电源。 很抱歉没有帮助。