This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:频繁关断模式

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332901/bq27421-g1-frequent-shutdown-mode

器件型号:BQ27421-G1

我们的系统功耗相当低、由电池供电。 因此、只要系统的其余部分进入"关闭"状态、我们就会将 BQ27421置于关断模式。 在这种状态下、我们从电池汲取的总电流约为20-25uA。 如果我们利用 BQ27421的休眠模式、"关闭"状态下的电流消耗会翻倍至50uA。

如果在将 BQ27421置于关断模式之前、我在系统的 NVM 中存储 QMax 和 Ra 表、 并在唤醒时重写这些值、我是获得一种质量与利用休眠模式相似的操作模式、还是利用休眠模式而不是关闭模式仍然有好处?

我们需要节省电池电量、但同时、我们希望对充电状态进行相当准确的估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这是等效的。 使用系统 NVM 中存储的值配置电量监测计时、请确保电芯处于放松状态(电流小于 C/25至少30分钟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清楚起见、您的意思是在使用存储值配置仪表之前至少30分钟、正确吗? 当处理器正在运行并能够对 GPOUT 执行脉冲和向监测计写入操作时、电流将大于 C/25。

    另外、如果我无法保证在某些运行场景中运行的时间长度、该怎么办? 如果是这种情况、我是否需要避免使用关断模式? 用户可在不到30分钟的时间内关闭并重新打开设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计需要在电芯上电(退出 SHUTDOWN 模式)时获得电芯的放电深度(电芯状态)。 此过程的精度取决于您消耗的电流大小。 电池是一种复杂的电化学设备、因此、如果在电量监测计尝试获取电池状态时电流(负载)不受控制、则无法准确计算电池状态。 当负载的影响可以忽略不计时、C/25电流是一个经验阈值。 较高的电流会对此过程产生负面影响。 我们不可能说会引入多大的误差、因为这取决于电流、电流的稳定性、温度以及电池化学特性和电池状态。

    这与时间要求类似。 如果由于系统短时间关闭而导致电芯不放松、则电量监测计在启动期间测量的电压将无法准确反映电芯状态。

    因此、使用这种方法时、基本上会导致监测计不准确。 除了在启动电量监测计时确保电池放松外、没有其他方法可以解决此问题。