我们的系统功耗相当低、由电池供电。 因此、只要系统的其余部分进入"关闭"状态、我们就会将 BQ27421置于关断模式。 在这种状态下、我们从电池汲取的总电流约为20-25uA。 如果我们利用 BQ27421的休眠模式、"关闭"状态下的电流消耗会翻倍至50uA。
如果在将 BQ27421置于关断模式之前、我在系统的 NVM 中存储 QMax 和 Ra 表、 并在唤醒时重写这些值、我是获得一种质量与利用休眠模式相似的操作模式、还是利用休眠模式而不是关闭模式仍然有好处?
我们需要节省电池电量、但同时、我们希望对充电状态进行相当准确的估算。