This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A:线路和负载瞬态响应

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A, TPS74801-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335257/tps748a-line--and-load-transient-response

器件型号:TPS748A
主题中讨论的其他器件: TPS74801-Q1

您好!

我们 正在考虑在即将到来的项目中使用 TPS748A、因为它具有出色的精度和 PSRR、并可编程软启动时间。 遗憾的是、器件数据表不提供任何 有关线路和负载瞬态响应的信息。 这似乎有些奇怪、因为这些数据通常包含在 TI 的 LDO 数据表中。 通过查看这两个数据表、  我们可以看到 TPS748A 似乎与 TPS74801-Q1非常相似、但我们无法确定瞬态性能是否也相似。

您能否提供有关   TPS748A 的线路和负载瞬态性能的任何其他信息、或者您能否确认其与 TPS74801-Q1类似?

提前感谢。

此致、

塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    期望 TPS748A 负载瞬态性能与 TPS74801-Q1负载瞬态类似。

    Br、

    埃林