This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:E2E

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334533/bq25798evm-e2e

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!  
我当前使用的是 BQ25798EVM 开发板、遇到了在不同输入电压条件下充电电流出现的一些意外问题。 我希望从您的专业知识中获得一些见解或故障排除技巧。

设置和目标: 我的目标是测试 BQ25798EVM 板为模拟电池负载提供3.6V 输出和4A 充电电流的能力。 我的设置包括一个12V 5A 电源连接到 J1端子作为输入、以及一个直流电子负载连接到 J3端子、用于模拟系统负载。 直流电子负载设置为恒定电流模式、限值为4A。

观察到的行为:

  1. 5V 输入时 :当我用5V 输入给板供电时,负载会吸收最小的电流,远远低于我在电子负载上设置的4A 目标值。

  2. 12V 输入时 :将输入电压增加到12V 会使负载灌入高达3A ,这更接近我的目标,但仍然低于预期的4A。

我的设计包含一个连接到 BQ25798充电器内部的5V 输入、以及一个预期为3.6V 的输出、充电电流为4A。

能不能帮我解决问题? 我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pushpendra:

    该充电器的最大输入电流限制为3.25A。  对于 Pout=3.6V*4V = 14.4W 并假设每个数据表效率曲线的95%、输入功率需要为14.4W/0.95=15.15W。  输入电流限制是否设置为最大值3.25A、5V 输入电源是否能够提供如此大的电流?  默认输入电流限制设置是 EVM 上 ILIM_HIZ 设置越低= 1.5A、因为 EN_ILIM 默认设置为1、或者如果是传统 USB 端口、则是 D+/D-检测的结果。  我怀疑您需要通过设置 EN_ILIM=0并将 IINDPM 寄存器增加到最大值来禁用 ILIM_HIZ 引脚。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我列出了您的回复中可能学到的知识。 请告诉我这是否有助于我的案例:

    1) 1)找到 EN_ILIM 和 IINDPM 寄存器的地址

    2) 2)将 EN_ILIM 设置为0

    3)  将 IINDPM 寄存器增加 到其最大允许值以增加输入电流限值

    所有这一切都需要通过 I2C 接口工具来完成、对吗?

    如果我漏掉了东西、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pushpendra:

    关于1、EN_ILIM 为 REG0x14[1]。  IINDPM 为 REG0x06-0x7。

    关于2、是、那么将所需的输入电流限制值写入 IINDPM 寄存器。

    关于3、是的。

    可以。   

    此致、

    杰夫