This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:COT 模式下的低侧电流限制

Guru**** 2555120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334994/lm5166-low-side-current-limit-in-cot-mode

器件型号:LM5166

您好!

根据产品说明书、COT 模式下的最大低侧电流限值为415mA、但最大直流负载输出电流为500mA。

如果我们认为电感器电流纹波约为负载的30%、那么低侧电流将超过415mA、对吧?

您能不能说得过去。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您发送编修。  我想你是对的,我想我明白你为什么会对它有疑问。  请注意、引入 I_LS_LIM 是为了确保电流不会失控、并且仅在检测到峰值电流限制时才会激活。

    谢谢。

    友好