This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:用于并联2节18650锂聚合物电池的反极性保护

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ2970, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335063/bq2980-reverse-polarity-protection-for-2x-18650-lipo-batteries-in-parallel

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:BQ2970、BQ25895

您好!

我的要求与本 主题中所述的相同

为了方便起见、我刚刚在此处复制了原来的主题。

在我的应用中、由于容量原因、我必须并联使用2节18650电池。 同时,出于营销原因,我需要使用可拆卸的18650元件,使用板载电池座,所以电池可能被向后插入的机会是绝对不可忽略的。

我当时想用 BQ2970保护每个电池、正如几篇文章中所提到的、添加一个额外的 MOSFET 来保持充电 MOSFET 关闭、然后并联两个保护电路的输出。

这样可行吗? 或者、您会推荐一个更好/替代的解决方案吗?

仅供参考、在主板上使用 BQ25895实现充电器-因此绝不会出现错误连接。

期待您的来信。

答案

您需要添加一个栅极接地的小信号 NFET、栅极上的源极和漏极以及充电 FET 的源极、以便在反向充电器连接时将其短接在一起。 如果发生反向电流、FET 将关断并保护电池。 我们有一个类似器件的此配置原理图供参考。 请参阅本文档中图21中的 Q2: http://www.ti.com/lit/ug/sluubp4/sluubp4.pdf

正如 Shawn Hinkle 在原线程中建议的那样、我选择 BQ2980进行保护。  不过、 建议的保护机制似乎可以保护电池免受充电器反极性的影响。 但在本例中(我认为也是原来的主题)、我需要保护器件免受电池反极性的影响(如前所述、我使用18650节电池的电池座、错误地插入电池非常容易)。 另外、一个电池的连接方式可能是正确的、另一个也可能是错误的。

根据您的回答、一个 NFET 应该放置在充电 FET 的栅极和源极之间、我绘制了一个原理图:

但也许应该放置 NFET 用于放电 FET?  

 

我期待您的回答。 感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    您引用的主题涉及防止充电器反向连接(PACK-> PACK+)。

    我不相信我们的任何设备都无法支持电池本身的反向连接。 BAT+/BAT-处的反向电压将超出器件的绝对最大电压限值。

    我们的大多数保护器设计的目的是使它们持续/永久地连接到电池上。

    您或许能够实施类似于建议电路的电路、以便在电池侧执行相同的操作(如果 BAT-> BAT+、则使用 FET 将 AFE 的电池切断)。

    此致、

    马克斯·韦博肯