This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760-Q1:TPS3760-Q1

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334776/tps3760-q1-tps3760-q1

器件型号:TPS3760-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3760

我们要在我们的项目中使用 TPS3760监控器 IC。 具体而言、我们需要使用 TPS3760B302DYYR-Q1和 TPS3760BA22DYYR-Q1。 但这两款尚不可购买。 从何处购买这两种专用 IC? 如果我们无法购买这些产品、另一个解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    如您所述、这些型号不可购买。 您能解释一下推挽式器件的必要性吗? 我们的 TPS3760A012DYYRQ1 是一款开漏低电平有效 IC、具有可调的阈值、可满足您所需的3.0V 和11.2V 阈值。 这两个器件会在同一个工程中使用吗? 如果您可以、请分享一个方框图或原理图。

    谢谢。
    约书亚