This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:用作源端

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334503/tps25750evm-working-as-source

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、TPS25751、BQ25756

大家好、

Im 正在研究概念博多、以测试作为供电方的供电芯片。  

从"TPS25750 Application Customization Tool"中、我尝试了一些设置、但没有人以5V 为 VBUS 加电。

如何配置 EVM 和软件?

让我来澄清一下我的设置:

来自 GUI 的软件:

  1. 5V@3A 电源供应商
  2. 请勿回答
  3. 请勿回答
  4. 电源作为首选角色
  5. 没有使用 USB 数据
  6. 请勿回答
  7. 无供应商 ID
  8. 无产品 ID
  9. 无电池充电器配置

硬件:

  • J1:2-3 (正常运行)
  • J2:连接(正常运行)
  • J4:连接(启用闪存引导)
  • J5:已断开连接
  • PPHV 跳线、连接到 P5V0电压(为该焊盘供电)
  • SYS PWR (测试点):在20V 时连接到外部电源  

但 VBUS 电压为0V、

其他测试点(P3V3、P5V0、P12V0)工作正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    对于新设计、我们强烈建议您使用 TPS25751。 它是 TPS25751的后继部件、具有最新功能和更新。

    我能够复制您的配置并将其刷写到 EVM 中、而不会出现任何问题。 查看附加的.json、您应该能够将其导入 GUI。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/EVM-5_2D00_V-Source-Project-_2800_1_2900_.json

    以下是一些提示:

    • 确保配置正确加载、并且您在 GUI 中看到成功消息
    • 加载图像后对电路板执行下电上电
    • 您需要将一个 USB-C 接收器连接到 EVM、以便 VBUS 提供5V 电压、因为在检测到接收设备之前、连接器不会在 VBUS 上提供电压。 我使用另一个 EVM 和我们拥有的测试电话进行了测试、能够看到两者都出现了5V 的电压。
    • 您的大多数跳线看起来都正确并与我测试的跳线相匹配。 唯一的区别是我将 PPHV 跳线相互连接、而不是连接到 P5V0引脚。 由于 PPHV 路径不用于5V 电源、因此这不重要。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:

    感谢您的回复! 我已经按照您的步骤操作、它适用于我的手机。
    关于这一点、我对我的设计有一些问题。

    我们将 TPS25750、然后是 BQ25756作为下一级。 我们希望将系统用作移动电源、遵循此想法、我们考虑使用连接到 PPHV 路径的反向降压转换。 但我们注意到、在5V 曲线中、电力输送从 PP5V 路径向 VBUS 灌入电流。 是否有任何方法可以配置芯片以从 PPHV 路径获取电流? 因为我们没有足够的空间来放置5V@3A 降压转换器(可能另一个电流较小的降压转换器可能更适合我们的可用空间)。

    另一个问题是、我们是否可以通过寄存器将 PDO 拉电流功能配置为5V@1A? (因为这不是 PD 配置文件)

    再次感谢您的回答!

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们有一个 TPS25750,然后是一个 BQ25756作为下一个阶段。

    如前所述、如果这是新设计、我们强烈建议使用 TPS25751。 该器件将于月底正式发布、并支持 BQ25756作为一个兼容的 TI BQ 器件。

    但我们注意到、在5V 配置文件中、电力输送从 PP5V 路径向 VBUS 灌入电流。 是否有任何方法可以配置芯片以从 PPHV 路径获取电流? 因为我们没有足够的空间来放置5V@3A 降压转换器(可能另一个电流较小的降压转换器可能会更适合我们的可用空间)。

    不可以、TPS25750不能将5V 电源路径移至外部路径。

    TPS25751实际上支持将5V 更改为 PPHV、但由于 VCONN 要求、仍需要5V 电源(尽管功率较低)。

    另一个问题是,我们是否可以从寄存器将 PDO 拉电流功能配置为5V@1A? (因为这不是 PD 配置文件)

    不是100%肯定你的意思。 PDO 仅适用于 PD 合约。 如果您谈论的是 Type-C 电流(非 PD)、则必须使用 TPS25750对其进行手动配置。 0x29端口控制寄存器中有一个名为 TypeCCurrent 的设置、该设置了非 PD 合约的 Type-C 电流广播。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    让我澄清一下:

    • "另一个问题是、我们是否可以从寄存器中将 PDO 拉电流功能配置为5V@1A? (因为这不是 PD 配置文件)"

    下面是以这种方式配置寄存器的含义:

    我们应该怎么做? 我们如何通过 USB 提供5V@1A 的配置文件? 因为我们没有足够的空间来添加必要的元件来提供3A

     如果 TPS25751能够在下一个版本中解决我们的问题、我们正在考虑使用该版本。

    再次感谢

    Nicolás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    如果我理解正确、您要将5V PDO 限制为1A?

    (因为这不是 PD 配置文件)"

    我不知道你这个评论是什么意思,仍然有点困惑。

    您可以使用 GUI 更新5V PDO、如所示。

    谢谢。此致、
    克里斯