This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:如何将此器件设置为诊断模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334160/tps23881-how-can-we-set-this-device-in-diagnostic-mode

器件型号:TPS23881

您好!  

  板上有 TPS23881、它的固件负载为 i2c、将该器件设置为自动模式。  

如果我们在手动/诊断模式下将0x12寄存器设置为设置、则0x12寄存器变为0x00、这是关闭模式。  

是否有任何一组使 poe 控制器处于手动模式的步骤/命令序列? 如果是、请分享。  

谢谢。此

致、 J·塔朗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarang:

    您能否确认是否已将 SRAM 加载到器件上? 在操作之前、请使用最新版本的 SRAM v14并对 SRAM 进行编程。 加载 SRAM 后、您将能够将操作设备设置为手动模式。 以下是 加载 SRAM 的步骤。

    此致、

    布兰登