This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:始终拒绝4CC 命令

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335056/tps25750-4cc-commands-always-rejected

器件型号:TPS25750

您好

我使用的电路板 TPS25750S 与用于加载二进制文件的主机控制器相连。  

该工程的目标是使 tps25750始终处于灌电流模式、 仅在用户决定使用命令 SWSr 进行切换时才切换为拉电流模式。 启动配置 仅为功率受电方。

当我发送4cc 命令"4SWSr"时、我从寄存器 CMD1 0x08:0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00读取、因此命令已执行、但在寄存器 DATA1 0x09 I 中读取:0x64 0x03、 因此任务已被拒绝。
我弄错了吗?
我连接 json 和 i2c capture (Saleae)。
 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/i2c_5F00_command_5F00_SWSr-and-json.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 中列出的某些情况会导致 SWSr 命令被拒绝。

    根据 I2C 日志、我看到您发送的 SWSr 序列不正确。 应为0x08 0x04 0x53 0x57 0x53 0x72非0x08   0x34  0x53 0x57 0x53 0x72

    您是否还可以在发送 SWSr 命令时提供 PD 日志?   

    此致