This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:如果将输出电压用作钳位电压值、LMR54410是否可以灌入电流?

Guru**** 2384100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335249/lmr54410-can-lmr54410-sink-current-if-output-voltage-is-used-as-clamping-voltage-value

器件型号:LMR54410

LMR54410的输出是否能够灌入电流? 我使用该器件在大约250mA 的频率下生成17VDC 输出。 对于振幅高达30V 的1kHz 至100kHz 通信脉冲、我可以将17V 输出用作钳位电压吗? 该信令的振幅介于0V 至18VDC 到30V 直流之间。 我计划使用肖特基二极管和499欧姆的电阻器进行钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calin、

    感谢您发送编修。  通常、在 FPWM 下、降压电路可能具有一些灌电流能力、但这也取决于要钳位的电压上升速度。 请注意、IC 基于 FB 信号运行、且上升得过快时、IC 可能会停止开关、从而使 VOUT 仅被输入源通过高侧 FET 的体二极管进行钳位。  简而言之、这不是一种可靠的方法。  总之、您可以通过测试来查看它的有效性。

    谢谢。

    友好