This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:布局检查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326543/lm5176-layout-check

器件型号:LM5176

您好

您能帮我们看一下布局文件并提供一些意见吗?

是否需要修改某些内容?

e2e.ti.com/.../1512.LM5176.pdfe2e.ti.com/.../240206.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系。 您能否将  适用于您的应用的填写完整的 LM5176设计计算器附加到该主题?
    这样、我们可以帮助以最高效的方式检查您的原理图。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    附件为 LM5176 Excel、请帮助确认是否需要调整布局。

    e2e.ti.com/.../LM5176-tools.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    我们应该从原理图审阅开始:

    - 红圈指示什么?

    -有了选择的输入和输出电容器,您将无法达到您在快速入门计算器中设置的目标

    -对于该功率级别、您应该在 SW1和 SW2处添加栅极电阻器和缓冲器的占位符

    - VISNS 电阻器应为2k

    -为什么使用10R 连接 BIAS 和 VOSNS

    -添加一个与低侧 UVLO 分压器并联的小滤波电容器有助于滤除噪声

    -为什么 R761被放置?

    对布局添加一些注释、但最好先更新原理图和布局:

    -将 VCC 电容器直接连接到 VCC 和 PGND 焊盘

    -为 AGND 增加一个接地区域,所有 AGND 组件都放置在  

    - AGNDPGND 的公共连接点应该是散热垫

    - 如果移除 R761、则与 CS/CSG 感测电阻器的开尔文连接可能会更好

    - 可改进 HO1/SW1的小电流环路

    -可改进 HO2/SW2的小电流环路

    布局提示

    (1)四开关降压/升压布局提示1:确定布局的关键部件

    (2)四开关降压/升压布局提示2:优化功率级中的热环路

    (3)四开关降压/升压布局提示3:将差分感测线路与电源平面分离

    (4)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线

     

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡






       


       











    ·海 红圈指示的是什么? 这就是我们的 BOM 注释。 请忽略它。 -有了选择的输入和输出电容器,您将无法达到您在快速入门计算器中设置的目标 =>附件 Exel 文件是包含更新原理图的更新快速入门计算器。 我降低了最大值。 输出电流达15A。 -对于该功率级别、您应该在 SW1和 SW2处添加栅极电阻器和缓冲器的占位符 =>为 SW1和 SW2增加了2.2R 和1nF 为4x MOSFET 添加了0R - VISNS 电阻器应为2k =>将它修改为2K -为什么使用10R 连接 BIAS 和 VOSNS =>这是指其他项目。 我将其修改为0R。 -添加一个与低侧 UVLO 分压器并联的小滤波电容器有助于滤除噪声 =>添加了47pF -为什么 R761被放置? =>这样可以避免布局组路由而不进行配对。 我删除了 R761并添加了布局说明。 e2e.ti.com/.../LM517.xlsm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    谢谢。

    您是否计划为审核提供更新的布局?

    如果我打开先前附加的布局-我只看到黑屏-它看起来是空的。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

    ·海 您能帮助检查布局吗? 如果无法打开、请告诉我。 e2e.ti.com/.../0310.pdfe2e.ti.com/.../8304.layout.brd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    很抱歉、我仍然无法打开它。 这是哪种文件格式?

    此致、

     斯特凡