This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:TPSM365R6FRDN

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334058/tpsm365r6-tpsm365r6frdn

器件型号:TPSM365R6

您好!

我在 项目中使用 TPSM365R6FRDN、通过输出侧的150mA 负载(5V)将54V 转换为5V。

我设计并测试了它、输出电压为5V、一切看起来都正常。 唯一的问题是温度过高、大约是85°C。

我想知道是否有人可以检查此设计、并指导我如何解决温升问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    感谢您使用我们的产品。  您能检查以下内容吗?

    1.监控 VIN 引脚到 GND 电压、看看那里是否出现大纹波电压或振荡?  

    2.您是否遵循 PCB 布局指南和数据表中提供的布局示例,以便通过 PCB 提供足够的散热?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    感谢您的答复。

    1 -我已经检查过、没有异常纹波。
    是的、我是根据数据表和相关文档设计的。 此外、我在该直流/直流转换器旁边还有一个 LDO。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamed、您好!

    温升取决于模块的冷却方式。  布局在这里起着重要作用。  您能告诉我您的 PCB 布局吗?

    谢谢。

    友好