This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:允许持续时间超过3.5A 输出电流

Guru**** 2510125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335160/tps54340-duration-allowed-for-more-than-3-5a-output-current

器件型号:TPS54340

您好、团队成员:

此器件专为3.5A 持续输出而设计、但可输出高达4.5A 的最小峰值饱和电流。

如何计算此器件在输出电流超过3.5A 时能够承受的持续时间?

由于浪涌电流的原因、我的客户希望负载电流大于3.5A。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    感谢您发送编修。  根据数据表、只要电感器电流不超过4.5A 峰值电流阈值、IC 就应该无限期地支持3.5A 负载电流。  持续过流(>3.5A)可能会提高 IC 温度、如果是服务器、则可能会触发热关断。  它主要是一个热问题。  不过、如果过流问题只是浪涌之类的瞬态问题、IC 应该能够很好地处理该问题、而不会中断运行。  

    谢谢。

    友好